Un fabricante internacional de máquinas para manipulación de la madera tenía problemas repetitivos en los rodillos de guiado de las máquinas. NSK realizó una investigación y determinó como origen de los fallos que los rodamientos utilizados tenían tolerancias insuficientes y el método de ensamblaje era incorrecto. NSK propuso unas nuevas tolerancias especiales para tener en cuenta los requerimientos del cliente junto con un programa de formación que permitiera un ensamblaje consistente de la mesa de guiado. Estas nuevas medidas posibilitaron el funcionamiento sin fallos de la máquina y redujo el tiempo de ensamblaje de los rodamientos.
Diseño Antiguo | Costo | Solución NSK | Costo | |
---|---|---|---|---|
Costes de Ensamblaje (conversión) | €3,333 | Costes de Ensamblaje (sin fallos) | €0 | |
Mano de obra para sustitución de rodamientos | €10,000 | Mano de obra para sustitución de rodamientos | €0 | |
Coste Total Anual | € 13,333 | € 0 |
Referencia:SS-SP-1003